GEX8258701-00

Descripción

Interfaz de usuario

  1. Visualización

  2. Tecla Esc/Espera

  3. No aplicable

  4. Tecla confirmar

  5. Tecla abajo

  6. No aplicable

  7. Tecla arriba

Teclas

Teclas

Función

  • Volver (subir un nivel) en el menú

  • Confirmar el valor del parámetro

No aplicable

Pulsar y soltar:

  • Acceder al menú de estado ClimaSys

  • Mostrar alarmas (si las hay)

  • Con el dispositivo encendido, acceda al modo de selección para cargar la aplicación.

  • Acceder a la versión de firmware y el tipo de alarma

  • Reconocer alarma

Mantener pulsado durante 5 segundos:

  • Acceder al menú de programación

  • Confirmar comandos

  • Desplazarse por las opciones del menú

  • Reducir los valores

No aplicable

  • Desplazarse por las opciones del menú

  • Aumentar los valores

Iconos

Icono

Función

Descripción

Compresor

  • Fijo: compresor activo

  • Intermitente: retraso, protección o activación inhibidos

  • Apagado: compresor apagado

Ventilador del condensador

  • Fijo: ventiladores activos

  • Apagado: ventiladores apagados

Alarma

  • Fijo: alarma activa

  • Intermitente: alarma silenciada

  • Apagado: sin alarma activa

Temperatura

  • Fijo: se muestra la temperatura (°C o °F)

  • Apagado: se muestra un valor no relacionado con la temperatura o una etiqueta

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?