GEX8258701-00

Procedimientos de instalación

PELIGRO
riesgo de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
  • Utilice el equipo de protección personal (EPP) adecuado y siga las prácticas para el trabajo seguro con aparatos eléctricos. Consulte NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS o las normas locales equivalentes.
  • La instalación y el mantenimiento de este equipo solo deberá realizarlos personal eléctrico cualificado.
  • Apague el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
  • Utilice siempre un dispositivo detector de tensión con la capacidad correcta para confirmar que el equipo está apagado.
  • Vuelva a colocar todos los aparatos, puertas y cubiertas antes de conectar la alimentación de este equipo.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ATENCIÓN
riesgo de caída del climatizador
  • Utilice una grúa con los anillos de elevación incluidos para colocar el climatizador durante el montaje.
  • Tenga cuidado para mantener el control durante las operaciones de elevación y para evitar golpes.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?