GEX8258701-00

Puesta en marcha y mantenimiento

PELIGRO
riesgo de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
  • Antes de efectuar cualquier tarea de mantenimiento, se deben desconectar todas las fuentes de alimentación del climatizador.
  • Las tareas de mantenimiento solo podrán ser efectuadas por personal cualificado, y se deberán utilizar recambios originales.
  • Durante el mantenimiento, se debe utilizar un equipo de protección personal (EPP) adecuado.
  • Algunos tubos pueden estar calientes y provocar quemaduras.
  • Tras efectuar el mantenimiento, compruebe que el cable de tierra de la cubierta del climatizador siga conectado.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?