GEX8258701-00

Transporte y almacenamiento

AVISO
DAÑOS EN EL COMPRESOR Y EL PRECINTO
Durante el transporte y el almacenamiento:
  • Mantenga el climatizador orientado correctamente según se indica en el embalaje durante el transporte y el almacenamiento.
  • No exponga el climatizador a temperaturas superiores a 70 °C (158 °F) o inferiores a –20 °C (–4 °F) ni a una humedad relativa superior al 95 %.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Durante el transporte y el almacenamiento, el climatizador debe mantenerse en la posición claramente indicada en el kit.

  • En vertical para climatizadores montados lateralmente.

  • En horizontal para climatizadores montados en el techo.

Recepción

En el momento de recibir el climatizador, debe comprobarse que el embalaje no presente daños derivados del transporte (por ejemplo, deterioro, roturas, arañazos o marcas de aceite).

Si los hubiera, indíquelo en el acuse de recibo y notifíquelo al transportista.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?