GEX8258701-00

Mise en service

AVIS
Risque de manque de lubrifiant
Avant de raccorder l'unité de refroidissement, laissez-la reposer pendant au moins 30 minutes pour permettre au lubrifiant de s'écouler dans le compresseur.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Lorsque l'unité de refroidissement est raccordée, le ventilateur de l'évaporateur démarre.

Si la température à l’intérieur de l’armoire est supérieure à la valeur définie pour le thermostat, le compresseur et le ventilateur du condenseur démarrent également.

Une fois que l’air à l’intérieur de l’armoire atteint la température définie, le compresseur et le ventilateur du condenseur s’arrêtent.

Pour plus d'informations sur les procédures de mise en service, consultez Thermostat électronique.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?