GEX8258701-00

Esquemas eléctricos

Consulte en la placa de características del climatizador la tensión y la frecuencia de funcionamiento correctas.

Deben instalarse dispositivos de protección adecuados en la línea de alimentación.

Utilice sólo conductores de cobre.

Utilice cables de alimentación adecuados para 75 °C (167 °F).

GND: Conexión a tierra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?