Modo serie
Descripción
El modo serie permite propagar la alarma de contacto de puerta entre climatizadores conectados. Se pueden conectar hasta 10 climatizadores en este modo con una longitud máxima de 10 m (33 ft.).
Se pueden instalar varios climatizadores en un panel grande, con un climatizador por compartimiento. Si los compartimientos no están separados, todos los climatizadores pueden funcionar en paralelo al mismo tiempo, aunque existe el riesgo de que la puerta abierta del compartimiento desperdicie toda la capacidad de enfriamiento. El modo serie ayuda a mitigar este riesgo, ya que detiene los climatizadores si detecta una puerta abierta y envía una señal de alarma al sistema de enfriamiento.
El contacto de la puerta solo está conectado en el primer climatizador. La salida de alarma solo está conectada en el último climatizador.
Cuando la puerta se abre, el contacto de puerta conectado a la entrada de contacto de puerta del climatizador 1 se utiliza para enviar la señal de sincronización. Otros climatizadores conectados reciben la misma información y actúan según corresponda.
Procedimiento de ajuste
Siga este procedimiento para poner los climatizadores en modo serie:
Acceder al menú Programación:
-
Mantenga pulsado AJUSTE durante al menos 5 segundos.
-
Vaya a PA1. Pulse AJUSTE para introducir la contraseña PA1 con las teclas
y
. Pulse AJUSTE para confirmar.
Configure el primer climatizador:
-
Vaya a H11 y pulse AJUSTE.
-
Cambie el valor a 16 (propagación del contacto de puerta) con las teclas
y
. Pulse AJUSTE para confirmar. El valor predeterminado es 0.
-
Vaya a H13 y pulse AJUSTE
-
Use las teclas
y
para cambiar el valor a:
-
-4 si el contacto de la puerta es NC (cerrado cuando la puerta está cerrada). Valor predeterminado.
-
-4 si el contacto de la puerta es NO (abierto cuando la puerta está cerrada).
-
Configure el resto de climatizadores:
-
Vaya a H11 y pulse AJUSTE.
-
Cambie el valor a +4 con las teclas
y
. Pulse AJUSTE para confirmar.
-
Vaya a H13 y pulse AJUSTE.
-
Cambie el valor a 0 (contacto de puerta desactivado) y pulse AJUSTE para confirmar.
Los cambios realizados en los parámetros se tienen en cuenta después de apagar y encender los climatizadores.