GEX8258701-00

Rendimiento de los climatizadores para interiores montados en el techo

  • Ti: Temperatura interna del armario

  • Ta: Temperatura ambiente

Referencia comercial

Potencia frigorífica

L35-L35

Potencia frigorífica

L35-L50

Rendimiento

W (BTU/h)

W (BTU/h)

NSYCU600RDG

650 (2216,5)

580 (1977,8)

NSYCU800•••RDG

850 (2898,5)

600 (2046)

NSYCU1K2•••RDG

1250 (4262,5)

800 (2728)

NSYCU1K5•••RDG

1550 (5285,5)

1200 (4092)

NSYCU2K•••RDG

2100 (7161)

1600 (5456)

NSYCU3K3P4RDG

3200 (10 912)

2640 (9008)

NSYCU4K3P4RDG

4000 (13 640)

3300 (11260)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?