GEX8258701DE-01

Backup-Modus

Beschreibung

Die Synchronisationsports von zwei Kühleinheiten mit derselben Bestellreferenz sind parallel geschaltet.

Eine Kühleinheit fungiert als Hauptkühleinheit, die andere als Backup-Kühleinheit.

Normalerweise ist die Hauptkühleinheit in Betrieb und die Backup-Kühleinheit befindet sich im Standby-Modus.

Wenn die Hauptkühleinheit in den Fehlermodus Pb1 oder in den Alarm für hohe Temperatur (HAL) wecchselt, schließt sie permanent den Synchronisationsausgang und schaltet die Backup-Kühleinheit in Betrieb. Das Verhalten der Hauptkühleinheit ist wie folgt vom Alarmtyp abhängig:

Alarmtyp an Hauptkühleinheit

Hauptsynchronisationsausgang

Hauptkühleinheit

Backup-Kühleinheit

Pb1-Fehler

Geschlossen

Standby

Funktionsfähig

Externer Alarm

Geöffnet

Standby

Standby

Temperatur für hohe Temperatur

Geschlossen

Funktionsfähig

Funktionsfähig

Alarm für niedrige Temperatur

Geöffnet

Funktionsfähig

Standby

Kein Alarm

Geöffnet

Funktionsfähig

Standby

Wenn der Pb1-Fehler oder der Alarm für hohe Temperatur (HAL) beendet ist, gibt die Hauptkühleinheit den Synchronisationsausgang frei, damit die Backup-Kühleinheit wieder in den Standby-Modus gesetzt wird.

Ein Alarm für niedrige Temperatur (LAL) wird als Zustand „Kein Alarm“ verwaltet.

Verfahren zur Einrichtung

Rufen Sie das Programmiermenü auf:

  1. Drücken und halten Sie SET mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.

  2. Scrollen Sie zu PA1. Drücken Sie SET, um das PA1-Passwort mit den Tasten und einzugeben. Drücken Sie SET zur Bestätigung.

Stellen Sie die Hauptkühleinheit ein:

  1. Scrollen Sie zu H11 und drücken Sie SET.

  2. Ändern Sie den Wert zu +14 mit den Tasten und . Drücken Sie SET zur Bestätigung.

Stellen Sie die Backup-Kühleinheit ein:

  1. Scrollen Sie zu H11 und drücken Sie SET.

  2. Ändern Sie den Wert zu -14 mit den Tasten und . Drücken Sie SET zur Bestätigung.

Die an den Parametern vorgenommenen Änderungen werden nach dem Aus- und Wiedereinschalten der Kühleinheiten berücksichtigt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?