Mode de secours
Description
Les ports de synchronisation de deux unités de refroidissement de même référence commerciale sont connectés en parallèle.
Une des deux unités connectées est l’unité principale, l’autre est l’unité de secours.
Normalement, l'unité de refroidissement principale fonctionne et l'unité de secours est en veille.
Lorsque l'unité principale affiche une erreur Pb1 ou une alarme de température élevée (HAL), elle ferme définitivement la sortie de synchronisation et l'unité de secours se met à fonctionner. Le comportement de l'unité de refroidissement principale dépend du type d'alarme, de la manière suivante :
| Type d'alarme sur l'unité principale | Sortie de synchronisation principale | Unité principale | Unité de secours | 
|---|---|---|---|
| Erreur Pb1 | Fermée | En veille | Opérationnelle | 
| Alarme externe | Ouverte | En veille | En veille | 
| Alarme de température élevée | Fermée | Opérationnelle | Opérationnelle | 
| Alarme de température basse | Ouverte | Opérationnelle | En veille | 
| Aucune alarme | Ouverte | Opérationnelle | En veille | 
Lorsque la condition d'erreur Pb1 ou d'alarme de température élevée (HAL) prend fin, l'unité de refroidissement principale libère la sortie de synchronisation pour que l’unité de secours se remette en veille.
L'alarme de température basse (LAL) est gérée comme une condition d'absence d'alarme.
Procédure de réglage
Accédez au menu Programmation :
- 
                  
                  Maintenez SET enfoncé pendant au moins 5 secondes. 
- 
                  
                  Faites défiler jusqu’à PA1. Appuyez sur SET pour entrer le mot de passe PA1 à l’aide des touches et . Appuyez sur SET pour confirmer. 
Réglez l'unité de refroidissement principale :
- 
                  
                  Faites défiler jusqu’à H11 et appuyez sur SET 
- 
                  
                  Modifiez la valeur en +14 à l’aide des touches et . Appuyez sur SET pour confirmer. 
Réglez l'unité de refroidissement de secours :
- 
                  
                  Faites défiler jusqu’à H11 et appuyez sur SET 
- 
                  
                  Modifiez la valeur en -14 à l'aide des touches et . Appuyez sur SET pour confirmer. 
Les modifications apportées aux paramètres sont prises en compte après une mise hors tension puis sous tension des unités de refroidissement.