GEX8258701-00

Description

Interface utilisateur

  1. Ecran

  2. Touche Échap/Veille

  3. Non applicable

  4. Touche de confirmation

  5. Touche Bas

  6. Non applicable

  7. Touche Haut

Touches

Touches

Fonction

  • Reculer d’un niveau à la fois dans le menu

  • Confirmer la valeur du paramètre

Non applicable

Presser et relâcher :

  • Accéder au menu des états ClimaSys

  • Afficher les alarmes (le cas échéant)

  • Lors de la mise sous tension de l'appareil, accéder au mode de sélection de l'application à charger

  • Accéder à la version du micrologiciel et au type d’alarme

  • Acquitter une alarme

Maintenir la pression pendant 5 secondes :

  • Accéder au menu de programmation

  • Confirmer des commandes

  • Faire défiler les options de menu

  • Diminuer les valeurs

Non applicable

  • Faire défiler les options de menu

  • Augmenter les valeurs

Icônes

Icône

Fonction

Description

Compresseur

  • Allumé en continu : compresseur actif

  • Clignotant : temporisation, protection ou activation inhibée

  • Eteint : compresseur arrêté

Ventilateur du condenseur

  • Allumé en continu : ventilateurs actifs

  • Eteint : ventilateurs éteints

Alarme

  • Allumé en continu : alarme présente

  • Clignotant : alarme silencieuse

  • Eteint : aucune alarme active

Température

  • Allumé en continu : une température est affichée (°C ou °F)

  • Eteint : une valeur non liée à la température ou une étiquette s'affiche

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?