GEX8258701DE-01

Beschreibung

Benutzeroberfläche

  1. Anzeige

  2. Esc/Standby-Taste

  3. Nicht zutreffend

  4. Bestätigungstaste

  5. Nach-unten-Pfeiltaste

  6. Nicht zutreffend

  7. Nach-oben-Pfeiltaste

Tasten

Tasten

Funktion

  • Zurück (eine Ebene nach oben) im Menü

  • Bestätigen des Parameterwerts

Nicht zutreffend

Drücken und Loslassen:

  • Zugriff auf das ClimaSys-Statusmenü

  • Anzeige von Alarmen (sofern vorhanden)

  • Beim Einschalten des Geräts: Zugriff auf den Auswahlmodus für die zu ladende Anwendung

  • Zugriff auf Firmwareversion und Alarmtyp

  • Alarmquittierung

Drücken und 5 Sekunden gedrückt Halten:

  • Zugriff auf das Programmiermenü

  • Bestätigen von Befehlen

  • Durchlaufen der Menüoptionen

  • Verringern der Werte

Nicht zutreffend

  • Durchlaufen der Menüoptionen

  • Erhöhen der Werte

Symbole

Symbol

Funktion

Beschreibung

Kompressor

  • Permanent Ein: Kompressor aktiv

  • Blinken: Verzögerung, Schutz oder Aktivierung gesperrt

  • Aus: Kompressor ausgeschaltet

Kondensatorlüfter

  • Permanent Ein: Lüfter aktiv

  • Aus: Ventilatoren ausgeschaltet

Alarm

  • Permanent Ein: Alarm vorhanden

  • Blinken: Alarm ausgeschaltet

  • Aus: Kein Alarm aktiv

Temperatur

  • Permanent Ein: Eine Temperatur wird angezeigt (°C oder °F).

  • Aus: Es wird ein Wert angezeigt, der sich nicht auf die Temperatur bezieht, oder eine Kennzeichnung.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?