GEX8258701DE-01

Serieller Modus

Beschreibung

Der serielle Modus ermöglicht die Übertragung des Türkontaktalarms zwischen den angeschlossenen Kühleinheiten. In diesem Modus können bis zu 10 Kühleinheiten mit einer maximalen Länge von 10 m (33 ft) angeschlossen werden.

Es können mehrere Kühleinheiten in einer großen Schalttafel installiert werden, mit einer Kühleinheit pro Fach. Wenn die Fächer nicht voneinander getrennt sind, können alle Kühleinheiten gleichzeitig parallel betrieben werden, wobei die Gefahr besteht, dass durch eine geöffnete Fachtür die gesamte Kühlleistung verloren geht. Der serielle Modus trägt dazu bei, dieses Risiko zu mindern, indem alle Kühleinheiten bei einer offenen Tür angehalten werden und ein Alarmsignal an das Kühlsystem gesendet wird.

Der Türkontakt ist nur in der ersten Kühleinheit angeschlossen. Der Alarmausgang ist nur an der letzten Kühleinheit verdrahtet.

Bei geöffneter Tür wird der mit dem Türkontakteingang der Kühleinheit 1 verbundene Türkontakt zur Ausgabe des Synchronisationssignals verwendet. Andere angeschlossene Kühleinheiten erhalten die gleichen Informationen und verhalten sich entsprechend.

Verfahren zur Einrichtung

Gehen Sie wie folgt vor, um die Kühleinheiten in den seriellen Modus zu schalten:

Rufen Sie das Programmiermenü auf:

  1. Drücken und halten Sie SET mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.

  2. Scrollen Sie zu PA1. Drücken Sie SET, um das PA1-Passwort mit den Tasten und einzugeben. Drücken Sie SET zur Bestätigung.

Stellen Sie die erste Kühleinheit ein:

  1. Scrollen Sie zu H11 und drücken Sie SET.

  2. Ändern Sie den Wert zu 16 (Weiterleitung des Türkontakts) mit den Tasten und . Drücken Sie SET zur Bestätigung. Der Standardwert ist 0.

  3. Scrollen Sie zu H13 und drücken Sie SET.

  4. Verwenden Sie die Tasten und zur Änderung des Werts zu:

    • -4, wenn der Türkontakt ein Öffnerkontakt (NC) ist (Kontakt geschlossen, wenn die Tür geschlossen ist). Standardwert.

    • +4, wenn der Türkontakt ein Schließerkontakt (NO) ist (Kontakt geöffnet, wenn die Tür geschlossen ist).

    Drücken Sie SET zur Bestätigung.

Stellen Sie die anderen Kühleinheiten ein:

  1. Scrollen Sie zu H11 und drücken Sie SET.

  2. Ändern Sie den Wert zu +4 mit den Tasten und . Drücken Sie SET zur Bestätigung.

  3. Scrollen Sie zu H13 und drücken Sie SET.

  4. Ändern Sie den Wert zu 0 (deaktivierter Türkontakt) und drücken Sie SET zur Bestätigung.

Die an den Parametern vorgenommenen Änderungen werden nach dem Aus- und Wiedereinschalten der Kühleinheiten berücksichtigt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?