GEX8258701-00

Mode série

Description

Le mode série permet la propagation de l'alarme de contact de la porte entre les unités de refroidissement connectées. Jusqu'à 10 unités de refroidissement peuvent être connectées dans ce mode, avec une longueur maximale de 10 m (33 pi.).

Plusieurs unités de refroidissement peuvent être installées dans un grand tableau, à raison d’une unité par compartiment. Si les compartiments ne sont pas séparés, toutes les unités de refroidissement peuvent fonctionner simultanément en parallèle, le risque étant que l’ouverture de la porte d’un seul compartiment gaspille toute la capacité de refroidissement. Le mode série permet d'atténuer ce risque en arrêtant toutes les unités de refroidissement si une porte est ouverte et en envoyant un signal d'alarme pour l’ensemble du système de refroidissement.

Le contact de porte n’est connecté que dans la première unité de refroidissement. La sortie d'alarme est câblée uniquement dans la dernière unité de refroidissement.

Lorsque la porte est ouverte, le contact de porte relié à l'entrée de contact de porte de l'unité 1 est utilisé pour délivrer le signal de synchronisation. Les autres unités de refroidissement connectées reçoivent les mêmes informations et réagissent en conséquence.

Procédure de réglage

Procédez comme suit pour régler les unités de refroidissement en mode série :

Accédez au menu Programmation :

  1. Maintenez le bouton SET enfoncé pendant au moins 5 secondes.

  2. Faites défiler jusqu’à PA1. Appuyez sur SET pour entrer le mot de passe PA1 à l’aide des touches et . Appuyez sur SET pour confirmer.

Réglez la première unité de refroidissement :

  1. Faites défiler jusqu’à H11 et appuyez sur SET.

  2. Modifiez la valeur en 16 (propagation de contact de porte) à l'aide des touches et . Appuyez sur SET pour confirmer. La valeur par défaut est 0.

  3. Faites défiler jusqu’à H13 et appuyez sur SET

  4. Utilisez les touches et pour modifier la valeur comme suit :

    • -4 si le contact de porte est un contact NC (contact fermé lorsque la porte est fermée). Valeur par défaut.

    • +4 si le contact de porte est un contact NO (contact ouvert lorsque la porte est fermée).

    Appuyez sur SET pour confirmer.

Réglez les autres unités de refroidissement :

  1. Faites défiler jusqu’à H11 et appuyez sur SET.

  2. Modifiez la valeur en +4 à l’aide des touches et . Appuyez sur SET pour confirmer.

  3. Faites défiler jusqu’à H13 et appuyez sur SET.

  4. Modifiez la valeur en 0 (contact de porte désactivé) et appuyez sur SET pour confirmer.

Les modifications apportées aux paramètres sont prises en compte après une mise hors tension puis sous tension des unités de refroidissement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?