GEX8258701DE-01

Schaltpläne

Die korrekte Betriebsspannung und -frequenz finden Sie auf dem Typenschild des Kühlgeräts.

An der Versorgungsleitung müssen geeignete Schutzeinrichtungen installiert werden.

Verwenden Sie ausschließlich Kupferleiter.

Verwenden Sie Versorgungsleitungen, die für 75 °C (167 °F) geeignet sind.

Verwenden Sie 15-A-Stromschutzvorrichtungen, wie in den folgenden Schaltplänen dargestellt.

GND: Masse

Dreiphasen-Rotationsprüfung

Bei NSYCU••••3P4•DG-Kühlgeräten mit dreiphasiger Stromversorgung wird die Reihenfolge der Phasen L1, L2 und L3 durch den Thermostat überprüft. Wenn die Phasenfolge falsch ist, wird der oPd-Alarmcode beim ersten Einschalten des Kühlgeräts angezeigt. In diesem Fall muss die Verkabelung gemäß dem Schaltplan korrigiert werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?