GEX8258701-00

Schémas de câblage

Voir la plaque signalétique de l'unité de refroidissement pour la tension et la fréquence de fonctionnement correctes.

Des dispositifs de protection appropriés doivent être installés sur la ligne d'alimentation.

Utilisez uniquement des conducteurs en cuivre.

Utilisez des fils d'alimentation adaptés à 75 °C (167 °F).

GND : Terre

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?