GEX8258701DE-01

Installationsverfahren

GEFAHR
Gefahr eines elektrischen Schlags, einer Explosion oder eines Lichtbogens
  • Tragen Sie angemessene persönliche Schutzausrüstung (PSA) und wenden Sie sichere Arbeitsverfahren für elektrische Anlagen an. Siehe NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS oder äquivalente lokale Bestimmungen.
  • Dieses Gerät darf ausschließlich von qualifizierten Elektrofachkräften installiert und gewartet werden.
  • Schalten Sie jegliche Stromquellen ab, die dieses Gerät versorgen, bevor Sie Arbeiten am oder im Gerät durchführen.
  • Verwenden Sie stets ein genormtes Spannungsprüfgerät, um festzustellen, ob die Spannungsversorgung wirklich abgeschaltet ist.
  • Bringen Sie alle Komponenten, Türen und Abdeckungen wieder an, bevor Sie die Spannung wieder einschalten.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
VORSICHT
Sturzgefahr der Kühleinheit
  • Verwenden Sie einen Kran mit den mitgelieferten Heberingen, um die Kühleinheit bei der Montage zu positionieren.
  • Gehen Sie sorgfältig vor, um bei Hebevorgängen die Kontrolle nicht zu verlieren und Zusammenstöße zu vermeiden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?