GEX8258701FR-01

Procédures d'installation

DANGER
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Reportez-vous aux normes NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS ou équivalentes en vigueur dans votre pays.
  • L'installation et l'entretien de cet équipement doivent être effectués par du personnel qualifié.
  • Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur ou à l'intérieur de l'équipement.
  • Utilisez toujours un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.
  • Remettez en place tous les appareils, les portes et les capots avant de mettre l'équipement sous tension.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
ATTENTION
risque de chute de l'unité de refroidissement
  • Utilisez une grue avec les anneaux de levage fournis pour positionner l'unité de refroidissement pendant le montage.
  • Contrôlez soigneusement l’unité pendant les opérations de levage et pour éviter les collisions.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?