GEX8258701DE-01

Entsorgung und Recycling

HINWEIS
Gefahr von Umweltschäden
  • Der Behälter für die Kühlung enthält das Kältemittel R513A sowie geringe Mengen an Schmieröl. Diese Komponenten sind Schadstoffe und dürfen nicht in der Umwelt entsorgt werden.
  • Austausch, Reparatur und Endentsorgung müssen von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Wenn das Kühlgerät das Ende seines Lebenszyklus erreicht hat, gehen Sie wie folgt vor:

  • Lassen Sie das im Kühlsystem enthaltene Kältemittel ab.

  • Lassen Sie das im Kompressor enthaltene Schmieröl ab.

  • Die Ableitung von Flüssigkeiten und Ölen sollte von geschultem Personal durchgeführt werden, das über die erforderlichen Hilfsmittel verfügt, um Öle und Gase zu sammeln, damit sie nicht in die Umgebung gelangen.

  • Demontieren und unterteilen Sie die internen Elemente, um eine getrennte Sammlung verschiedener Materialien (Stahl, Kupfer, Aluminium, Kunststoff usw.) durchzuführen.

Bei der Demontage ist das Kühlgerät wie folgt zu positionieren:

  • Vertikal bei seitlich montierten Kühlgeräten

  • Horizontal bei dachmontierten Kühlgeräten

In jedem Fall sind die im Einsatzland geltenden Verordnungen zu berücksichtigen.

Entsorgen Sie das Gerät getrennt vom Hausmüll in einer offiziellen Sammelstelle.

Professionelles Recycling trägt dazu bei, Mensch und Umwelt vor potenziellen negativen Auswirkungen zu schützen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?