GEX8258701-00

Performances des unités de refroidissement montées sur le toit en intérieur

  • Ti : Température interne de l'armoire

  • Ta : Température ambiante

Référence commerciale

Capacité de refroidissement

L35-L35

Capacité de refroidissement

L35-L35

Performances

W (BTU/h)

W (BTU/h)

NSYCU600RDG

650 (2216,5)

580 (1977,8)

NSYCU800•••RDG

850 (2898,5)

600 (2046)

NSYCU1K2•••RDG

1250 (4262,5)

800 (2728)

NSYCU1K5•••RDG

1550 (5285,5)

1200 (4092)

NSYCU2K•••RDG

2100 (7161)

1600 (5456)

NSYCU3K3P4RDG

3200 (10912)

2640 (9008)

NSYCU4K3P4RDG

4000 (13640)

3300 (11260)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?