DOCA0218FR-00

Test du déclencheur MicroLogic

Testez le déclencheur à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission installé sur un PC et connecté au déclencheur MicroLogic via Service Interface.

Architecture de test

  1. Alimentation CA/CC

  2. Câble à 7 broches pour déclencheurs ComPacT NS

  3. Câble USB avec aimant

Pour plus d'informations, consultez le document GDE78167 Service Interface - Instruction de service.

Fonctions de test avec le logiciel EcoStruxure Power Commission

Le logiciel EcoStruxure Power Commission permet d'effectuer les actions suivantes sur un déclencheur MicroLogic communicant via Service Interface :

  • Tests automatiques de courbe de déclenchement

  • Vérification de l'équipement (test de déclenchement forcé)

  • Test de sélectivité logique (ZSI)

  • Préparation des tests d'injection primaire

Pour plus d'informations, consultez le document DOCA0170FR Service Interface - Guide utilisateur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?