DOCA0218ES-00

Prueba de la unidad de control MicroLogic

Pruebe la unidad de control con el software EcoStruxure Power Commission instalado en un PC y conectado a la unidad de control MicroLogic a través de la Service Interface.

Arquitectura de prueba

  1. Fuente de alimentación de CA/CC

  2. Cable de 7 pins para unidades de control ComPacT NS

  3. Cable USB con imán

Para obtener más información, consulte GDE78167 Service Interface - Hoja de instrucciones.

Funciones de prueba con el software EcoStruxure Power Commission

El software EcoStruxure Power Commission permite realizar las siguientes acciones en una unidad de control MicroLogic con la que exista comunicación a través de la Service Interface:

  • Pruebas de curva de disparo automático

  • Comprobación del dispositivo (prueba de forzar disparo)

  • Prueba del enclavamiento selectivo de zona (ZSI)

  • Preparación para las pruebas de inyección primaria

Para obtener más información, consulte DOCA0170ES Service Interface - Guía del usuario.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.