DOCA0218ES-00

Cálculo de valores de media (MicroLogic E)

Presentación

La unidad de control MicroLogic E calcula y muestra:

  • los valores de media de las corrientes de fase y del neutro

  • el valor de media de la potencia activa total.

Los valores máximos (pico) de media de corriente y potencia se almacenan en la memoria. Todos los valores de media se actualizan al minuto.

Definición

El valor de media de una cantidad es su valor promedio durante un período de tiempo determinado. En los sistemas de alimentación eléctrica, se utiliza especialmente para la corriente y la potencia. El valor de media no debe confundirse con el valor instantáneo o el valor promedio (o mediana), que a menudo se refiere al promedio (o mediana) de los valores instantáneos de las 3 fases.

Intervalo de cálculo

El intervalo de tiempo sobre el cual se calcula el promedio puede ser de 2 tipos:

  • Intervalo fijo

    Al final de un intervalo de medición fijo:

    • Se calcula y actualiza el valor de media del intervalo.

    • El nuevo valor de media se inicializa en un intervalo nuevo, a partir del final del último intervalo.

  • Intervalo deslizante

    Al final de un intervalo deslizante:

    • Se calcula y actualiza el valor de media del intervalo.

    • El nuevo valor de demanda se inicializa en un intervalo nuevo, a partir de un momento determinado después del inicio del último intervalo (siempre inferior a la duración del intervalo).

La duración del intervalo deslizante puede ajustarse por separado para la corriente y potencia medias de 5 a 60 minutos en incrementos de 1 minuto (consulte Ajustes de medición). El ajuste predeterminado es de 15 minutos.

El desplazamiento de tiempo entre intervalos es igual a 1 minuto.

Método de cálculo

MicroLogicLas unidades de control E utilizan el modelo cuadrático para calcular tanto la corriente media como la potencia media.

El modelo cuadrático de cálculo de la media representa el aumento del calor del conductor (imagen térmica).

El aumento de calor que crea la corriente I(t) durante el intervalo de tiempo T es idéntico al que crea una corriente constante Ith durante el mismo intervalo. Esta corriente Ith representa el efecto térmico de la corriente I(t) durante el intervalo T.

El cálculo del valor de media según el modelo térmico siempre debe realizarse en un intervalo deslizante.

NOTA: El valor de media térmico es similar a un valor rms (eficaz).

Valores de media pico

La unidad de control MicroLogic E calcula:

  • los valores de media máximos (pico) de las corrientes de fase y del neutro desde el último restablecimiento,

  • los valores de media máximos (pico) de potencia activa total desde el último restablecimiento.

Se puede acceder a los valores de media pico o restablecerlos de las siguientes maneras:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?