DOCA0218FR-00

Calcul des valeurs de demande (MicroLogic E)

Présentation

Le déclencheur MicroLogic E calcule et affiche :

  • les valeurs de demande des courants de phase et neutre,

  • la valeur de demande de puissance active totale.

Les valeurs maximales (crête) de demande de courant et de puissance sont stockées dans la mémoire. Toutes les valeurs de demande sont mises à jour chaque minute.

Définition

La valeur de demande d'une quantité est sa valeur moyenne sur une période donnée. Dans les systèmes électriques, elle est utilisée notamment pour le courant et la puissance. La valeur de demande ne doit pas être confondue avec la valeur instantanée ou la valeur moyenne qui désigne souvent la moyenne des valeurs instantanées des 3 phases.

Intervalle de calcul

L'intervalle de temps (aussi appelé fenêtre) sur lequel la moyenne est calculée peut être de 2 types :

  • Fenêtre fixe

    A la fin d'une fenêtre de mesure fixe :

    • la valeur de demande au sein de la fenêtre est calculée et mise à jour,

    • la nouvelle valeur de demande est initialisée sur une nouvelle fenêtre qui commence à la fin de la dernière fenêtre.

  • Fenêtre glissante

    A la fin d'une fenêtre glissante :

    • La valeur de demande au sein de la fenêtre est calculée et mise à jour.

    • La nouvelle valeur de demande est initialisée sur une nouvelle fenêtre qui commence un certain temps après le début de la dernière fenêtre (toujours inférieur à la durée de la fenêtre).

La durée de la fenêtre glissante peut être définie séparément pour la demande de courant et de puissance, de 5 à 60 minutes par pas de 1 minute (voir Paramètres de mesure). Le réglage par défaut est 15 minutes.

Le décalage entre les intervalles est égal à 1 minute.

Méthode de calcul

MicroLogic E utilise le modèle quadratique pour calculer le courant et la puissance de demande.

Le modèle de calcul quadratique de la demande représente l'échauffement des conducteurs (image thermique).

L'échauffement créé par le courant I(t) sur l'intervalle de temps T est identique à celui créé par un courant constant Ith sur le même intervalle. Ce courant Ith représente l'effet thermique du courant I(t) sur l'intervalle T.

Le calcul de la valeur de demande selon le modèle thermique doit toujours être effectué sur une fenêtre glissante.

NOTE: La valeur de demande thermique est similaire à une valeur rms (efficace).

Valeurs de demande de crête

Le déclencheur MicroLogic E calcule :

  • les valeurs de demande maximum (crête) des courants de phase et de neutre depuis la dernière réinitialisation,

  • les valeurs de demande maximum (crête) de la puissance active totale depuis la dernière réinitialisation.

Vous pouvez accéder aux valeurs de demande de crête et/ou les réinitialiser de plusieurs manières :

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.