DOCA0218ES-00

Ajustes de la unidad MicroLogic E

Ajustes

La unidad de control MicroLogic E presenta dos tipos de ajustes:

  • Ajustes de medición

  • Ajustes de comunicación (opcionales)

Los parámetros correspondientes (tipo de red o signo de potencia, por ejemplo) tienen valores predeterminados que pueden o deben cambiarse según las necesidades de la instalación o de los usuarios.

En las tablas siguientes se enumeran estos parámetros y se indican sus posibles valores. Los parámetros se muestran en el orden que se indica en las tablas siguientes.

Ajustes de medición

Parámetro

Definición

Formato (X = dígito)

Valor predeterminado (unidades)

Pantalla predeterminada

Valores posibles

Intervalo para el cálculo de la potencia media

Período durante el cual se calcula la potencia media.

XX

15 (minutos)

Entre 5 y 60

(en incrementos de 1 minuto)

Intervalo para el cálculo de la corriente media

Período durante el cual se calcula la corriente media.

XX

15 (minutos)

Entre 5 y 60

(en incrementos de 1 minuto)

Tipo de red (3 o 4 cables) y número de polos del interruptor automático (TC).

  • Ajuste 43 = 4 cables (3f+N) e IA de 3 polos (3 TC)

  • Ajuste 44 = 4 cables (3f+N) e IA de 4 polos (4 TC) o 3 polos (3 TC) + TC externo

  • Ajuste 33 = 3 cables (3f) e IA de 3 polos (3 TC)

    NOTA: En el caso de los interruptores automáticos de 3 polos que se utilicen en sistemas de 3 cables (neutro no distribuido), establezca siempre este valor en 33 para evitar que se indique una tensión entre fase y neutro irrelevante.

XX

43

43

44

33

Signo de potencia

De manera predeterminada, la unidad de control MicroLogic E considera positiva la potencia que fluye hacia el interruptor automático a través de los terminales superiores para las cargas conectadas a los terminales inferiores (alimentación superior).

+ o - - +

+

- -

Duración de la visualización de Vista rápida

Duración de la visualización de cada pantalla en el modo de Vista rápida

X

2 (s) Entre 1 y 9

Ajustes de comunicación

Si está instalado el módulo de comunicación BCM ULP, es necesario establecer los ajustes de comunicación.

El módulo de comunicación solo puede configurarse después de la instalación. La modificación de un ajuste en un sistema que ya está en funcionamiento puede provocar una pérdida de comunicación.

Parámetro

Definición

Formato (X = dígito)

Valor predeterminado (unidades)

Pantalla predeterminada

Valores posibles

Dirección Modbus Dirección Modbus de la unidad MicroLogic E en la red Modbus a la que está conectada.

XX

47

Entre 1 y 47
Velocidad de transmisión en baudios Número de kbits/s (kbaudios) intercambiados en la red Modbus.

XX.X

19,2 (kb) 9,6/19,2
Paridad Se utiliza para comprobar errores en función del número de bits del grupo de datos transmitidos.

E o n

E

E (Par)

n (ninguna)

Conexión Modbus

Tipo de conexión Modbus:

4 cables (4) o 2 cables + ULP (ULP)

4 o ULP

4

4

ULP

Para obtener más información sobre la instalación y configuración del módulo de comunicación BCM ULP, consulte la siguiente hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: 5100512864A

Procedimiento de ajuste de la unidad MicroLogic E

Los parámetros se dividen en dos ramas del árbol de navegación:

  • Ajustes de medición

  • Ajustes de comunicación

Siga este procedimiento para modificar los ajustes. Después del procedimiento, se proporcionan ejemplos de ajustes de salida y dirección Modbus.

  1. Para acceder a la primera pantalla de la rama de ajustes de comunicación, mantenga pulsados a la vez (cuatro segundos) y . Se muestra el valor actual. El icono de candado cerrado indica que el ajuste está bloqueado.

  2. Para desbloquear y acceder al ajuste que se va a cambiar, pulse para abrir el candado. El ajuste que se va a cambiar (o el primer dígito) parpadeará para indicar que está listo para modificarse.

  3. Pulse para seleccionar el nuevo ajuste. Los ajustes posibles se desplazan en bucle. Con cada pulsación, se pasa al siguiente ajuste o a la siguiente opción del bucle.

  4. Pulse para confirmar el nuevo ajuste. Deja de parpadear y se muestra un candado cerrado.

    En el caso de un ajuste de dos dígitos, esta operación permite ajustar el primer dígito, y el segundo parpadea para indicar que está listo para modificarse. Proceda del modo indicado anteriormente para cambiarlo, es decir, pulse para modificar el segundo dígito y, a continuación, para confirmarlo. El dígito deja de parpadear y se muestra un candado cerrado. El nuevo ajuste está bloqueado.

  5. Pulse para pasar a la pantalla del siguiente parámetro de la rama de ajustes de comunicación.

    Para pasar a la siguiente rama (ajustes de medición), pulse .

NOTA: En cualquiera de las ramas, los diferentes parámetros se organizan formando un bucle. Para volver al mismo parámetro, es necesario desplazarse por todos los parámetros de la rama mediante . Para acceder a la siguiente rama de configuración (o salir de la última rama), pulse .

Ejemplo: Configuración de la dirección Modbus

La dirección Modbus es un número de dos dígitos que identifica la unidad de control MicroLogic E en una red Modbus.

  1. En el menú de medición, pulse a la vez y durante cuatro segundos para acceder a la pantalla de ajuste de la dirección Modbus.

    Se mostrará la dirección existente (dirección predeterminada 47 o XX). El icono de candado cerrado indica que el valor está bloqueado.

  2. Pulse para desbloquear y acceder al primer dígito. Parpadeará para indicar que está listo para modificarse.

  3. Para modificar el primer dígito, pulse repetidamente hasta que aparezca el nuevo valor para el primer dígito. Puede desplazarse por todos los valores posibles en bucle.

  4. Para confirmar el primer dígito y acceder al segundo, pulse . Se mostrará el segundo dígito. El primer dígito dejará de parpadear y el segundo dígito comenzará a parpadear para indicar que está listo para modificarse.

  5. Para modificar el segundo dígito, pulse repetidamente hasta que aparezca el nuevo valor para el segundo dígito. Al igual que sucede para el primer dígito, puede desplazarse por todos los valores posibles en bucle.

  6. Para confirmar y bloquear el nuevo ajuste, pulse . El segundo dígito deja de parpadear y se muestra un candado cerrado. El nuevo ajuste está bloqueado.

    NOTA: La dirección máxima es 47. Si intenta configurar una dirección superior, la unidad de control MicroLogic ajustará la dirección en 47.
  7. Para mostrar la siguiente pantalla de ajuste, pulse de nuevo . Accederá al siguiente parámetro.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?