DOCA0218FR-00

Paramètres du MicroLogic E

Paramètres

Le déclencheur MicroLogic E présente deux types de paramètres :

  • Paramètres de mesure

  • Paramètres de communication (en option)

Les paramètres correspondants (type de réseau, signe de puissance, par exemple) ont des valeurs par défaut qui peuvent ou doivent être modifiées en fonction des besoins de l'installation ou des utilisateurs.

Les tableaux suivants répertorient ces paramètres et indiquent leurs valeurs possibles. Les paramètres sont affichés dans l'ordre indiqué dans les tableaux ci-dessous.

Paramètres de mesure

Paramètre

Définition

Format (X = chiffre)

Valeur par défaut (unités)

Ecran par défaut

Valeurs possibles

Intervalle (fenêtre) pour le calcul de la puissance de demande

Période au cours de laquelle la puissance de demande est calculée.

XX

15 (minutes)

5 à 60

(par pas de 1 minute)

Intervalle (fenêtre) pour le calcul du courant de demande

Période au cours de laquelle le courant de demande est calculé.

XX

15 (minutes)

5 à 60

(par pas de 1 minute)

Type de réseau (3 fils ou 4 fils) et nombre de pôles (CT) du disjoncteur.

  • Réglage 43 = 4 fils (3ph+N) et disjoncteur tripolaire (3 CT)

  • Réglage 44 = 4 fils (3ph+N) et disjoncteur quadripolaire (4 CT) ou tripolaire (3 CT) + CT externe

  • Réglage 33 = 3 fils (3 ph) et disjoncteur tripolaire (3 CT)

    NOTE: Pour les disjoncteurs tripolaires utilisés sur les systèmes à 3 fils (neutre non distribué), réglez toujours cette valeur sur 33 pour éviter toute indication inutile de tension phase à neutre.

XX

43

43

44

33

Signe de puissance

Par défaut, le déclencheur MicroLogic E considère que la puissance qui traverse le disjoncteur via les bornes supérieures en direction des charges connectées aux bornes inférieures est positive (alimentation par le haut).

+ ou - - +

+

- -

Durée d'affichage Vue générale

Durée d'affichage de chaque écran en mode Vue générale

X

2 (s) 1 à 9

Paramètres de communication

Lorsque le module de communication BCM ULP est installé, les paramètres de communication doivent être définis.

Le module de communication ne doit être configuré qu'après l'installation. La modification d'un paramètre sur un système déjà en fonctionnement peut entraîner une perte de communication.

Paramètre

Définition

Format (X=chiffre)

Valeur par défaut (unités)

Ecran par défaut

Valeurs possibles

Adresse Modbus Adresse Modbus du MicroLogic E sur le réseau Modbus auquel il est connecté.

XX

47

1 à 47
Vitesse en bauds Nombre de kbits/s (kbauds) échangés sur le réseau Modbus.

XX.X

19,2 (kb) 9,6/19,2
Parité Utilisé pour le contrôle des erreurs en fonction du nombre de bits dans le groupe de données transmis.

E ou n

E

E (paire)

n (aucune)

Connexion Modbus

Type de connexion Modbus :

4 fils (4) ou 2 fils + ULP (ULP)

4 ou ULP

4

4

ULP

Pour plus d'informations sur l'installation et la configuration du module de communication BCM ULP, consultez la notice suivante sur le site Web de Schneider Electric : 5100512864A

Procédure de réglage du MicroLogic E

Les paramètres sont divisés en deux branches dans l'arborescence de navigation :

  • Paramètres de mesure

  • Paramètres de communication

Suivez cette procédure pour modifier les paramètres. Des exemples de paramètres d'adresse Modbus et de sortie sont fournis après la procédure.

  1. Pour accéder au premier écran de la branche des paramètres de communication, enfoncez simultanément (quatre secondes) et . La valeur en cours est affichée. Une icône de cadenas fermé indique que le réglage est verrouillé.

  2. Pour déverrouiller le réglage à modifier, appuyez sur (le cadenas s'ouvre). Le réglage à modifier (ou le premier chiffre) clignote, indiquant qu'il est prêt à être modifié.

  3. Appuyez sur pour sélectionner le nouveau réglage. Les réglages possibles défilent en boucle. Chaque pression affiche le réglage ou le choix suivant de la boucle.

  4. Appuyez sur pour confirmer le nouveau réglage. Le clignotement cesse et un cadenas fermé s'affiche.

    Pour un réglage à deux chiffres, cette opération définit le premier chiffre tandis que le deuxième chiffre clignote pour indiquer qu'il est prêt à être modifié. Procédez comme précédemment pour le modifier : appuyez sur pour le régler, puis sur pour confirmer. Le chiffre cesse de clignoter et un cadenas fermé s'affiche. Le nouveau réglage est verrouillé.

  5. Appuyez sur pour passer à l’écran du paramètre suivant dans la branche des paramètres de communication.

    Pour passer à la branche suivante (paramètres de mesure), appuyez sur .

NOTE: Au sein d'une branche donnée, les différents paramètres sont organisés en boucle. Vous devez parcourir tous les paramètres de la branche à l'aide de pour revenir à un paramètre précédent. Pour passer à la branche de configuration suivante (ou quitter la dernière branche), appuyez sur .

Exemple : Réglage de l'adresse Modbus

L'adresse Modbus est un numéro à deux chiffres qui identifie le déclencheur MicroLogic E dans un réseau Modbus.

  1. Dans le menu Metering (Mesures), appuyez simultanément sur et pendant quatre secondes pour accéder à l'écran de réglage de l'adresse Modbus.

    L'adresse existante est affichée (adresse par défaut 47 ou XX). Une icône de cadenas fermé indique que la valeur est verrouillée.

  2. Déverrouillez le premier chiffre en appuyant sur . Il clignote, indiquant qu'il est prêt à être modifié.

  3. Modifiez le premier chiffre en appuyant plusieurs fois sur jusqu'à ce que la nouvelle valeur du premier chiffre s'affiche. Vous pouvez faire défiler toutes les valeurs possibles en boucle.

  4. Confirmez le premier chiffre et accédez au second chiffre en appuyant sur . Le premier chiffre cesse de clignoter et le second chiffre commence à clignoter, indiquant qu'il est prêt à être modifié.

  5. Modifiez le deuxième chiffre en appuyant sur plusieurs fois jusqu'à ce qu'il affiche la nouvelle valeur. Vous pouvez faire défiler toutes les valeurs possibles en boucle, comme pour le premier chiffre.

  6. Confirmez et verrouillez le nouveau réglage en appuyant sur . Le deuxième chiffre cesse de clignoter et un cadenas fermé s'affiche. Le nouveau réglage est verrouillé.

    NOTE: L'adresse maximale est 47. Si vous essayez de définir une adresse supérieure, le déclencheur MicroLogic la réduira à 47.
  7. Affichez l'écran de réglage suivant en appuyant de nouveau sur pour passer au paramètre suivant.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.