Presentación
Navegación de árbol
Cada unidad de control MicroLogic dispone de dos árboles de navegación:
-
Un árbol de visualización para ver los valores y ajustes principales de la unidad de control
-
Un árbol de ajuste para modificar la configuración.
Cada árbol se divide en varias ramas.
Cada rama proporciona acceso a valores o ajustes que dependen del tipo de unidad de control MicroLogic, por ejemplo:
-
Mediciones (corriente instantánea, corriente media, corriente instantánea máxima, tensión, potencia, energía).
-
Historial de disparos
-
Pantalla de ajustes de protección
-
Ajustes (para modificación de la comunicación, medición o los parámetros de salida).
Para obtener más información sobre las ramas del árbol:
-
Para la unidad MicroLogic A, consulte Pantalla de menús de MicroLogic A.
-
Para la unidad MicroLogic E, consulte Pantalla de menús de MicroLogic E.
Pantalla predeterminada
En la pantalla predeterminada se muestra la corriente instantánea de la fase con mayor carga.
Navegación con los botones del teclado
Si no pulsa ninguna tecla durante unos segundos, se mostrará la pantalla predeterminada.
Información de la pantalla
Las posiciones de las flechas descendentes (una, dos o tres flechas) situadas debajo de la información que se muestra en la pantalla indican las fases en cuestión, tal como se muestra en las pantallas a continuación.