DOCA0218FR-00

Présentation

Navigation dans l'arborescence

Deux arborescences de navigation sont disponibles pour chaque déclencheur MicroLogic :

  • Une arborescence d'affichage pour consulter les valeurs et réglages principaux du déclencheur

  • Une arborescence de réglage pour modifier les paramètres.

Chaque arborescence se compose de plusieurs branches.

Chaque branche permet d'accéder à des valeurs ou réglages qui dépendent du type de déclencheur MicroLogic, par exemple :

  • Mesures (courant instantané, courant de demande, courant instantané maximum, tension, puissance, énergie).

  • Historique des déclenchements

  • Affichage des paramètres de protection

  • Réglages (pour la modification des paramètres de communication, de mesure ou de sortie).

Pour plus d'informations sur les branches de l'arborescence :

Ecran par défaut

L’écran par défaut affiche le courant instantané de la phase la plus chargée.

Exemple : La phase 1 est la plus chargée.

Navigation à l'aide des boutons du clavier

Bouton

Description

Appuyez sur le bouton Menu pour :

  • Faire défiler les différentes branches d'une arborescence.

  • Revenir à l'écran du courant instantané I1 de l'arborescence Affichage à partir de la dernière branche d'une arborescence.

  • Valider et verrouiller un paramètre à deux chiffres (MicroLogic E).

  • Appuyez brièvement (< 1 s) sur le bouton fléché pour faire défiler les différents écrans d'une branche d'arborescence.

  • Maintenez le bouton fléché enfoncé (> 4 s) pour réinitialiser des valeurs maximales ou enregistrer des réglages.

Appuyez simultanément sur le bouton Menu et le bouton fléché pour atteindre l'arborescence Réglage à partir de n'importe quel écran de l'arborescence Affichage. Maintenez le bouton enfoncé (> 4 s).

(MicroLogic E)

Appuyez sur ce bouton pour :

  • Passer du mode de navigation Arborescence au mode Vue générale.

  • Déverrouiller des paramètres verrouillés et y accéder.

  • Faire défiler les paramètres de réglage.

Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant quelques secondes, l'écran par défaut s'affiche.

Informations sur l'écran

Les positions des flèches vers le bas (une, deux ou trois flèches) situées sous les informations affichées à l’écran indiquent les phases concernées, comme dans les exemples ci-après.

Courant de 6 A dans le neutre (flèche au-dessus de N).

Courant de 360 A en phase 1/A (flèche au-dessus de 1/A).

Tension phase à phase de 380 V entre les phases 1/A et 2/B (flèches au-dessus de 1/A et 2/B).

Tension phase à neutre de 220 V entre la phase 2/B et le neutre (flèches au-dessus de N et 2/B).

Puissance active totale des trois phases de 2,556 MW (flèches au-dessus des 3 phases).

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.