DOCA0218FR-00

Réinitialisation des maximètres de courant

  1. Sélectionnez la valeur de courant maximum à réinitialiser (par exemple, I2 max.) en appuyant sur autant de fois que nécessaire pour accéder à l'écran I2 max.
  2. Réinitialisez en maintenant enfoncé pendant 3 à 4 secondes. L'ancienne valeur passe à la nouvelle valeur maximale.
  3. Sélectionnez une autre valeur de courant à réinitialiser ou revenez au menu principal en appuyant sur autant de fois que nécessaire.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?