DOCA0218FR-00

Affichage de l'historique des déclenchements (MicroLogic E)

Présentation

L'historique des déclenchements de MicroLogic E affiche la liste des 10 derniers déclenchements.

Pour chaque déclenchement, les indications suivantes sont enregistrées et affichées dans trois écrans :

  • Cause de déclenchement

  • Date du déclenchement

  • Heure du déclenchement

Exemple : Affichage pour le premier (le plus récent) des cinq déclenchements enregistrés dans l'historique.

Ir : cause du déclenchement

 : symbole indiquant l'affichage de l'historique des déclenchements

1 : numéro de déclenchement (1 = le plus récent)

5 : nombre total de déclenchements enregistrés

Pour afficher l'historique des déclenchements :

  1. Appuyez sur pour faire défiler les trois écrans de chaque déclenchement.

    Dans cet exemple, le déclenchement le plus récent enregistré dans l'historique est causé par la protection long retard le 3 janvier 2022 à 12 heures 34 minutes et 56 secondes.

  2. Appuyez à nouveau sur pour voir le prochain déclenchement enregistré dans l'historique.

Liste des écrans de déclenchement correspondant aux causes possibles

Cause Description Affichage

Déclenchement Ir

Protection long retard

Déclenchement Isd

Protection court retard

Déclenchement Ii

Protection instantanée

Déclenchement Ig

Protection contre les défauts à la terre

Déclenchement Ap

Protection automatique

NOTE: Les déclenchements de protection instantanée (Ii) sont indiqués sur l'écran d'historique de la même manière que les déclenchements de protection court retard (Isd). Dans les deux cas, la cause du déclenchement est un court-circuit.

Date et heure du déclenchement

Pour chaque écran de l'historique des déclenchements, le déclencheur MicroLogic E affiche la date et l'heure de déclenchement. Chaque fois que la tension de contrôle 24 VCC est activée, la date et l'heure redémarrent au 1er janvier 2000.

Le réglage de la date et de l'heure du déclencheur MicroLogic E nécessite l'option de communication. La date et l'heure du MicroLogic E peuvent être réglées manuellement de l'une des manières suivantes :

  • A l'aide du module d'affichage en face avant FDM121

  • En envoyant une commande de réglage via le réseau de communication

La date et l'heure du MicroLogic E peuvent être mises à jour automatiquement :

  • Avec l'interface Ethernet IFE dans les conditions suivantes :

    • L'interface Ethernet est configurée en mode SNTP.

    • L'interface Ethernet reçoit une requête de mise à jour de date et d'heure en provenance du serveur SNTP

  • Avec l'interface Modbus-SL IFM qui reçoit une demande de mise à jour de date et d'heure en provenance du serveur SNTP.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.