Visualización del historial de disparos (MicroLogic E)
Introducción
En el historial de disparos de la unidad MicroLogic E se muestra la lista de los 10 últimos disparos.
Para cada disparo, se registran y muestran las siguientes indicaciones en tres pantallas:
-
Causa del disparo
-
Fecha del disparo
-
Hora del disparo
Ejemplo: Visualización del primer (más reciente) de los cinco disparos registrados en el historial de disparos.
|
Ir: causa del disparo
1: número de disparo (1 es el más reciente) 5: número total de disparos registrados |
Para visualizar el historial de disparos:
Lista de pantallas de disparo para posibles causas
Fecha y hora del disparo
Para cada pantalla del historial de disparos, la unidad de control MicroLogic E muestra la fecha y la hora del disparo. Cada vez que se conecte la tensión de control de 24 V CC, se reiniciará la fecha y la hora a partir del 1 de enero de 2000.
El ajuste de la fecha y hora de la unidad de control MicroLogic E requiere la opción de comunicación. La fecha y hora de la unidad MicroLogic E se pueden ajustar manualmente de una de las siguientes maneras:
-
Mediante el módulo de pantalla frontal FDM121
-
Mediante el envío de un comando de ajuste a través de la red de comunicación
La fecha y la hora de la unidad MicroLogic E se pueden actualizar automáticamente:
-
Mediante la interfaz IFE Ethernet, siempre que se den las siguientes condiciones:
-
La interfaz Ethernet está configurada en modo SNTP.
-
La interfaz Ethernet recibe una solicitud de actualización de fecha y hora del servidor SNTP.
-
-
Con la interfaz IFM Modbus-SL al recibir una solicitud de actualización de fecha y hora del servidor SNTP