DOCA0218ES-00

Función de comunicación

Opción de comunicación Modbus

La opción de comunicación Modbus permite que un interruptor automático ComPacT NS se conecte a un supervisor o a cualquier otro dispositivo con un canal de comunicación Modbus maestro.

La opción de comunicación Modbus consta del módulo de comunicación del interruptor automático BCM ULP, instalado detrás de la unidad de control MicroLogic.

Con la opción de comunicación, el interruptor automático ComPacT NS se puede conectar a las redes siguientes:

  • Una red de línea serie RS-485 con protocolo Modbus a través de una interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático

  • Una red Ethernet con protocolo Modbus TCP/IP a través de una interfaz IFE Ethernet para un interruptor automático o un servidor de panel IFE Ethernet

Para obtener más información, consulte DOCA0220ES ComPacT NS - Guía de comunicación Modbus.

Arquitectura de comunicación

  1. Módulo de pantalla frontal FDM121 para un interruptor automático

  2. Aplicación de entrada/salida IO

  3. Pantalla FDM128 Ethernet para ocho aparatos

  4. Interfaz IFE
  5. Interruptor automático ComPacT NS

  6. Unidad de control MicroLogic

  7. Módulo de comunicación del interruptor automático BCM ULP (instalado en el interruptor automático ComPacT NS)

  8. Página de inicio de Go2SE

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.