DOCA0218FR-00

Réglage de la protection du neutre

Sur les disjoncteurs quadripolaires, il est possible de choisir le type de protection du neutre pour le quatrième pôle à l'aide du sélecteur à trois positions situé sur l'appareil ComPacT NS :

  • Neutre non protégé (4P 3D)

    NOTE: Avec le réglage 4P 3D, le courant dans le neutre ne doit pas dépasser le courant nominal du disjoncteur.
  • Protection du neutre à 0,5 In (3D + N/2, réglage d'usine)

  • Protection du neutre à In (4P 4D)

  1. Cache pour le sélecteur à trois positions de la protection du neutre.

Procédez comme suit pour définir le type de protection du neutre.

  1. Retirez le cache du sélecteur.

  2. Sélectionnez le type de protection.

  3. Remettez le cache en place.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?