DOCA0218ES-00

Ajuste de la protección del neutro

En los interruptores automáticos de cuatro polos, es posible seleccionar el tipo de protección del neutro para el cuarto polo mediante el regulador de tres posiciones del interruptor automático ComPacT NS:

  • Neutro sin protección (4P 3D)

    NOTA: Con el ajuste 4P 3D, la corriente en el neutro no debe exceder la corriente nominal del interruptor automático.
  • Protección del neutro a 0,5 In (3D + N/2, ajuste de fábrica)

  • Protección del neutro en In (4P 4D)

  1. Cubierta para el regulador de tres posiciones de protección del neutro.

Siga estos pasos para establecer el tipo de protección del neutro.

  1. Retire la cubierta del interruptor.

  2. Seleccione el tipo de protección.

  3. Vuelva a colocar la cubierta en su sitio.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?