DOCA0188ZH-03

BSCM Modbus SL/ULP 模块的设置(仅限 Micrologic 5/6 脱扣单元)

警告
意外脱扣或脱扣故障的危险
必须由具备相应资质的电气人员来调整 BSCM Modbus SL/ULP 模块的设置。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

BSCM Modbus SL/ULP 模块 Modbus 参数

BSCM Modbus SL/ULP 模块处于仅 Modbus SL 模式或 Modbus SLULP 模式时,以下 Modbus 参数可在 MicroLogic 56 脱扣单元上配置:

  • Modbus 地址

  • 波特率和 Modbus SL Auto Go 功能

  • 奇偶校验

重要:
  • BSCM Modbus SL/ULP 模块 Modbus 参数可在固件版本不低于 001.008.003 的 MicroLogic 56 脱扣单元上配置。

  • MicroLogic 7 脱扣单元上不提供 BSCM Modbus SL/ULP 模块 Modbus 参数

如果 Modbus 地址旋转开关的位置为 0,则可以在 MicroLogic 56 脱扣单元的显示屏上读取和更改 BSCM Modbus SL/ULP 模块 Modbus 地址。

如果 Modbus 地址旋转开关的位置为 1D,则分别将 BSCM Modbus SL/ULP 模块 Modbus 地址设置为 113。在 MicroLogic 56 脱扣单元的显示屏上,可以读取但不能更改 BSCM Modbus SL/ULP 模块 Modbus 地址。

对于 Modbus 地址旋转开关位置 0 至 D,可以使用 MicroLogic 56 脱扣单元读取和更改波特率和奇偶校验。

注: Modbus 地址旋转开关位置 E 和 F 不工作,保留供将来使用。

BSCM Modbus SL/ULP 模块 Modbus 参数也可通过 EcoStruxure Power Commission 软件(受密码保护)进行设置。

设置 BSCM Modbus SL/ULP 模块 Modbus 地址

下表显示了 MicroLogic 56 脱扣单元上的 BSCM Modbus SL/ULP 模块 Modbus 地址:

步骤

操作

使用

显示

1

键按住五秒。

随后便会显示 BSCM Modbus SL/ULP 模块 Modbus 地址。

2

按下锁定/解锁微动开关。

3

在键盘上设置 BSCM Modbus SL/ULP 模块 Modbus 地址。

4

确认 BSCM Modbus SL/ULP 模块 Modbus 地址(OK 图形符号闪烁)。

5

确认 BSCM Modbus SL/ULP 模块 Modbus 地址。

确认 OK 显示 2 秒。

设置 BSCM Modbus SL/ULP 模块 Modbus 参数

下表显示了 MicroLogic 56 脱扣单元上的 BSCM Modbus SL/ULP 模块 Modbus 参数:

步骤

操作

使用

显示

1

在设置了 Modbus 地址后,请按导航键。

随后将显示波特率。

2

在键盘上选择波特率:

  • 4.8 kBd

  • 9.6 kBd

  • 19.2 kBd

  • 38.4 kBd

  • 自动

注: 选择自动,以启用 Modbus SL Auto Go 功能。

3

确认波特率(OK 图形符号闪烁)。

4

确认波特率。

确认 OK 显示 2 秒。

5

按下导航键。

随后将显示奇偶校验。

6

在键盘上选择奇偶校验:

7

确认奇偶校验(OK 图形符号闪烁)。

8

确认奇偶校验。

确认 OK 显示 2 秒。

9

退出设置模式

随后将显示包含 I1/A 当前值的屏幕。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?