Configuración del módulo BSCM Modbus SL/ULP (Solo unidades de control Micrologic 5/6)
ADVERTENCIA |
|---|
|
RIESGO DE DISPARO IMPREVISTO O FALLO DE DISPARO
La configuración del módulo BSCM Modbus SL/ULP solo debe llevarla a cabo el personal eléctrico
cualificado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
Parámetros Modbus del módulo BSCM Modbus SL/ULP
Los siguientes parámetros Modbus se pueden configurar en las unidades de control MicroLogic 5 y 6 cuando el módulo BSCM Modbus SL/ULP está en modo solo Modbus SL o en el modo Modbus SL y ULP:
-
La dirección Modbus
-
La velocidad de transmisión y la función Modbus SL Auto Go
-
La paridad
-
Los parámetros Modbus del módulo BSCM Modbus SL/ULP se pueden configurar en las unidades de control MicroLogic 5 y 6 con una versión de firmware igual o mayor que 001.008.003.
-
Los parámetros Modbus del módulo BSCM Modbus SL/ULP no están disponibles en las unidades de control MicroLogic 7
Si la posición del conmutador rotativo de dirección Modbus está en 0, es posible leer y cambiar la dirección Modbus del módulo BSCM Modbus SL/ULP en la pantalla de las unidades de control MicroLogic 5 y 6.
Si la posición del conmutador rotativo de dirección Modbus está en 1 hasta D, la dirección Modbus del módulo BSCM Modbus SL/ULP se establece en 1 hasta 13 respectivamente. Es posible leer, pero no cambiar, la dirección Modbus del módulo BSCM Modbus SL/ULP en la pantalla de las unidades de control MicroLogic 5 y 6.
Para las posiciones 0 a D del conmutador rotativo de dirección Modbus, es posible leer y cambiar la velocidad de transmisión y la paridad utilizando la unidad de control MicroLogic 5 o 6.
Los parámetros Modbus del módulo BSCM Modbus SL/ULP también se pueden configurar con el software EcoStruxure Power Commission (protegido por contraseña).
Configurar la dirección Modbus del módulo BSCM Modbus SL/ULP
En la siguiente tabla se muestra la configuración de la dirección Modbus del módulo BSCM Modbus SL/ULP en una unidad de control MicroLogic 5 o 6:
Configurar los parámetros Modbus del módulo BSCM Modbus SL/ULP
En la siguiente tabla se muestra la configuración de los parámetros Modbus del módulo BSCM Modbus SL/ULP en una unidad de control MicroLogic 5 o 6:
|
Paso |
Acción |
Empleo de |
Visualización |
|---|---|---|---|
|
1 |
Después de configurar la dirección Modbus, pulse la tecla de navegación. Se muestra la velocidad de transmisión. |
||
|
2 |
Seleccione la velocidad de transmisión en baudios en el teclado:
NOTA: Seleccione Automático para
habilitar la función Modbus SL Auto Go.
|
||
|
3 |
Valide la velocidad de transmisión (el pictograma parpadea). |
||
|
4 |
Confirme la velocidad de transmisión. La confirmación se muestra durante 2 s. |
||
|
5 |
Pulse la tecla de navegación. Se muestra la paridad. |
||
|
6 |
Seleccione la paridad en el teclado:
|
||
|
7 |
Valide la paridad (el pictograma parpadea). |
||
|
8 |
Confirme la paridad. La confirmación se muestra durante 2 s. |
||
|
9 |
Salga del modo de configuración Se muestra la pantalla con el valor actual de I1/A. |
ADVERTENCIA