DOCA0188ZH-03

BSCM Modbus SL/ULP 模块描述

简介

商业型号为 LV434220BSCM Modbus SL/ULP 模块是一种断路器状态控制模块,可用于通过以下方式进行数据通讯:

  • Modbus Serial Line 通讯网络

  • ULP 通讯网络

将交换以下数据:

  • OFSDE 的断路器状态(来自 BSCM Modbus SL/ULP 模块)

  • SD 断路器状态(来自 BSCM Modbus SL/ULP 模块的 SD 辅助触点或 NSX 线缆(如有))

  • 通讯电动机构(如有)的控制指令:分闸、合闸和复位

  • 操作员帮助信息:存储最近 10 个事件

当连接到 MicroLogic 567 脱扣单元时,BSCM Modbus SL/ULP 模块提供对 MicroLogic 数据的访问。

BSCM Modbus SL/ULP 模块可在以下模式下使用:

  • Modbus SL 模式

  • Modbus SLULP 模式

  • ULP 模式

如果 BSCM Modbus SL/ULP 模块在仅 Modbus SL 模式或 Modbus SLULP 模式中使用,则 MicroLogic 56 脱扣单元可用于:

重要:
  • BSCM Modbus SL/ULP 模块 Modbus 参数可在固件版本不低于 001.008.003 的 MicroLogic 56 脱扣单元上配置。

  • MicroLogic 7 脱扣单元上不提供 BSCM Modbus SL/ULP 模块 Modbus 参数

有关 BSCM Modbus SL/ULP 模块的详细信息,请参阅 DOCA0187•• ComPacT NSX - 断路器和隔离开关 100–630 A - 用户指南

描述

  1. BSCM Modbus SL 线缆用端口

  2. Modbus 地址选择旋转开关

  3. 通讯电动机构用端口

  4. ULP 状态 LED

  5. Modbus 状态 LED

  6. MicroLogic 567 脱扣单元用端口

  7. NSX 线缆或 BSCM Modbus SL/ULP 模块 SD 辅助触点使用的端口

  8. OF 触点

  9. SDE 触点

  10. 用于将 BSCM Modbus SL/ULP 模块连接到 NSX 线缆或 BSCM Modbus SL/ULP 模块 SD 辅助触点的电缆

  11. 用于将 BSCM Modbus SL/ULP 模块连接到 MicroLogic 567 脱扣单元的电缆

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?