DOCA0188ES-03

Descripción del módulo BSCM Modbus SL/ULP

Presentación

El módulo BSCM Modbus SL/ULP con referencia comercial LV434220 es un módulo de control de estado de los interruptores que puede utilizarse para comunicar datos mediante:

  • La red de comunicación Modbus Serial Line

  • La red de comunicación ULP

Se intercambian los siguientes datos:

  • Estados del interruptor automático OF y SDE desde el módulo BSCM Modbus SL/ULP

  • Estado del interruptor automático SD desde el contacto auxiliar SD para el módulo BSCM Modbus SL/ULP o el cable NSX (si lo hay)

  • Instrucciones de control para el mando eléctrico comunicante (si existe): apertura, cierre y rearme

  • Información de ayuda para el operador: almacenamiento de los 10 últimos sucesos

Cuando se conecta a una unidad de control MicroLogic 5, 6 o 7, el módulo BSCM Modbus SL/ULP proporciona acceso a datos de MicroLogic.

El módulo BSCM Modbus SL/ULP se puede utilizar en los siguientes modos:

  • Modo solo Modbus SL

  • Modo Modbus SL y ULP

  • Modo solo ULP

Si el módulo BSCM Modbus SL/ULP se utiliza en el modo solo Modbus SL o en el modo Modbus SL y ULP, las unidades de control MicroLogic 5 o 6 pueden utilizarse para:

IMPORTANTE:
  • Los parámetros Modbus del módulo BSCM Modbus SL/ULP se pueden configurar en las unidades de control MicroLogic 5 y 6 con una versión de firmware igual o mayor que 001.008.003.

  • Los parámetros Modbus del módulo BSCM Modbus SL/ULP no están disponibles en las unidades de control MicroLogic 7

Para obtener más información sobre el módulo BSCM Modbus SL/ULP, consulte DOCA0187•• ComPacT NSX - Interruptores automáticos e interruptores en carga 100–630 A - Guía de usuario.

Descripción

  1. Puerto para cable BSCM Modbus SL

  2. Conmutador rotativo de la dirección Modbus

  3. Puerto para comunicar el mecanismo del motor

  4. LED de estado del ULP

  5. LED de estado del Modbus

  6. Puerto para unidad de control MicroLogic 5, 6 o 7

  7. Puerto para cable NSX o contacto auxiliar SD del módulo BSCM Modbus SL/ULP

  8. Contacto OF

  9. Contacto SDE

  10. Cable para conectar el módulo BSCM Modbus SL/ULP al cable NSX o el contacto auxiliar SD del módulo BSCM Modbus SL/ULP

  11. Cable para conectar el módulo BSCM Modbus SL/ULP a una unidad de control MicroLogic 5, 6 o 7

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?