Indicación LED
Señalización local
Los LED y su significado dependen del tipo de unidad de control MicroLogic.
|
Tipo de unidad de control MicroLogic |
Descripción |
|---|---|
|
|
|
Funcionamiento del LED Ready (Preparado)
El indicador LED Ready (Preparado) (verde) parpadea lentamente cuando las funciones de protección estándar de la unidad de control electrónica están operativas. Indica que la unidad de control funciona correctamente.
Para las unidades de control MicroLogic 5 y 6: el LED Ready (Preparado) parpadea a un valor igual a la suma de la corriente del interruptor automático para cada fase y el neutro por encima de un valor límite. Este valor límite se indica sobre el LED Ready (Preparado), en la cara frontal de la unidad de control MicroLogic.
En la siguiente tabla se muestra, en dos ejemplos, la comparación de las corrientes de fase y neutro con el valor límite de activación del LED Ready (Preparado):
|
Unidad de control MicroLogic 5.2, clasificación 40 A, 3 polos |
Unidad de control MicroLogic 5.3, clasificación 400 A, 4 polos |
|---|---|
|
El valor límite es de 15 A. |
El valor límite es de 50 A. |
|
Este valor límite puede ser:
|
Este valor límite puede ser:
|
La unidad de control MicroLogic 7 con protección diferencial integrada tiene una fuente de alimentación de tensión interna (además de la alimentación proporcionada por los transformadores de corriente) para alimentar la protección diferencial incluso cuando la demanda de corriente es baja. El LED Ready (Preparado) parpadea independientemente de la carga, lo que indica que las funciones de protección estándar están operativas.
Funcionamiento de los LED de prealarma y de alarma (protección de distribución eléctrica)
Las señalizaciones de prealarma (LED naranja) y de alarma (LED rojo) se disparan en cuanto el valor de la corriente de una de las fases sobrepasa respectivamente el 90 % y el 105 % del ajuste de disparo Ir:
-
Prealarma
Si se supera el umbral de prealarma en un 90 % de Ir, la protección de largo retardo no se ve afectada.
-
Alarma
Si se sobrepasa el umbral de alarma en un 105 % de Ir, la protección de largo retardo se activa con una temporización de disparo que depende de lo siguiente:
-
El valor de la corriente en la carga
-
El ajuste de la temporización tr
-
Funcionamiento de los LED de alarma (protección del motor)
La señalización de alarma (LED rojo) se dispara en cuanto el valor de la imagen térmica del motor sobrepasa el 95 % del ajuste del disparo Ir.
Si se sobrepasa el umbral del 95 % de Ir, se dispara la alarma de temperatura: la protección de largo retardo no está activada.