LED 指示
本地指示灯
LED 及其含义取决于 MicroLogic 脱扣单元的类型。
Ready(就绪)LED 的工作
电子脱扣单元的标准保护功能正在工作时,Ready(就绪)LED(绿色)缓慢闪烁。它指示脱扣单元正在正常工作。
对于 MicroLogic 5 和 6 脱扣单元:当值等于断路器各相电流总和且中性线高于限值时,Ready(就绪)LED 闪烁。在前面板上 MicroLogic 脱扣单元正面 Ready(就绪)LED 的上方标注有此限值。
下表使用两个示例说明相电流和中性线电流与 Ready(就绪)LED 激活限值的比较:
|
MicroLogic 5.2 脱扣单元,40 A 额定值,3 极 |
MicroLogic 5.3 脱扣单元,400 A 额定值,4 极 |
|---|---|
|
限值为 15 A。 |
限值为 50 A。 |
|
此限值可以是:
|
此限值可以是:
|
即使在电流需求较低时,集成有接地漏电保护功能的 MicroLogic 7 脱扣单元也会采用内部电压源(除电流互感器提供的电源外)为接地漏电保护装置供电。无论负载如何,Ready(就绪)LED 都会闪烁,指示标准保护功能正在运行。
预警和报警 LED 的工作(配电保护)
一旦其中一个相电流的值分别超过 Ir吸合电流设置的 90% 和 105%,便会提供预警(橙色 LED)和报警(红色 LED)指示:
-
预警
超过预警阈值(Ir的 90%)时,不影响长延时保护。
-
报警
超过报警阈值(Ir的 105%)时,会激活包含脱扣时间延迟的长延时保护,该脱扣时间延迟取决于:
-
负载中的电流值
-
时间延迟设置 tr
-
报警 LED 的工作(电机保护)
一旦电机热像的值超过 Ir吸合电流设置的 95%,便会提供报警指示(红色 LED)。
超过阈值(Ir的 95%)时,提供温度报警:不激活长延时保护。