DOCA0188ES-03

Configuración de las funciones de protección de MicroLogic

ADVERTENCIA
RIESGO DE DISPARO IMPREVISTO O FALLO DE DISPARO
Los ajustes de regulación de las protecciones solo deberán ser realizados por personal eléctrico cualificado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Ajuste de una función de protección mediante regulador

Accione el regulador para ajustar las funciones de protección siguientes:

  • Los disparos Ir y Isd para la unidad de control MicroLogic 5

  • Los disparos Ir y Ig para la unidad de control MicroLogic 6

  • Los disparos Ir y IΔn para la unidad de control MicroLogic 7 con protección de diferencial integrada

Al girar el regulador, se producen simultáneamente los resultados siguientes:

  • Se selecciona la pantalla para la función de protección asignada al regulador.

  • Se desbloquea (si es necesario) el candado (la interfaz de navegación se encuentra en el modo de ajuste de la función de protección).

  • Se ajusta la función de protección asignada al regulador según el valor indicado en el regulador y en pantalla.

Ajuste de la función de protección en el teclado

Utilice el teclado para realizar un ajuste fino de la función de protección:

  • El valor de ajuste no puede exceder el indicado por el regulador.

  • Se puede acceder con el teclado a todos los ajustes de la función de protección.

Pulse la tecla sucesivamente para desplazarse por las pantallas de las funciones de protección. El desplazamiento es cíclico.

Navegue por los ajustes de las funciones de protección con las teclas de navegación y .

  • Utilice la tecla para seleccionar la función que desee ajustar:

    • La flecha hacia arriba indica la función seleccionada.

    • La flecha hacia abajo indica la fase. Varias flechas hacia abajo indican que el valor de todas las fases es el mismo (salvo para el ajuste de la protección del neutro).

    • El desplazamiento es cíclico.

  • Ajuste las funciones de protección con el teclado mediante las teclas .

    Las flechas de navegación asociadas indican las opciones de ajuste:

    • : se permite usar la tecla (aumenta el valor de ajuste)

    • : se permite usar la tecla (reduce el valor de ajuste)

    • : se permite pulsar una de las dos teclas

Confirmación del ajuste

El valor de una función de protección establecido con el teclado debe:

  1. Validarse pulsando la tecla una vez (el pictograma OK parpadea en la pantalla).

  2. Y, a continuación, confirmarse pulsando de nuevo la tecla (el texto OK se muestra durante 2 s).

NOTA: Al realizar los ajustes con un regulador, no es necesario efectuar ninguna acción de validación/confirmación.

Ejemplo de preajuste de una función de protección con regulador

En la tabla siguiente se muestran el preajuste y el ajuste del disparo de la protección de largo retardo Ir en una unidad de control MicroLogic 5.2 con un valor nominal de 100 A.

Pulse la tecla para pasar de una pantalla de medición a la siguiente.

Pulse las teclas de navegación , y para seleccionar la pantalla de medición para cada una de las fases.

Paso

Acción

Empleo de

Visualización

1

Establezca el regulador Ir con el valor máximo (el candado se desbloquea automáticamente).

Las flechas hacia abajo indican las tres fases (ajuste idéntico en cada fase).

2

Gire el regulador Ir para colocarlo en el ajuste superior al valor necesario.

3

El preajuste está listo:

  • Si el valor de ajuste del disparo es correcto (en este caso, 175 A), salga del procedimiento de ajuste (no necesita validación).

    El disparo Ir de la protección de largo retardo se establece en 175 A.

  • Si el valor de ajuste del disparo no es adecuado, efectúe su ajuste fino con el teclado.

4

Ajuste el valor exacto que se necesite para Ir en el teclado (en pasos de 1 A).

5

Valide el ajuste (el pictograma OK parpadea).

6

Confirme el ajuste.

La confirmación OK se muestra durante 2 s.

Ejemplo de ajuste de una función de protección en el teclado

En la tabla siguiente se muestra el ajuste de la temporización de la protección de largo retardo tr en una unidad de control MicroLogic 5.2.

Pulse la tecla para pasar de una pantalla a la siguiente.

Pulse las teclas de navegación , y para seleccionar la pantalla de cada una de las fases.

Paso

Acción

Empleo de

Visualización

1

Si aparece el pictograma , desbloquee los ajustes de protección.

2

Seleccione el modo de ajuste de la función de protección.

3

Seleccione la función tr: la flecha hacia arriba se sitúa debajo de tr.

4

Ajuste en el teclado el valor de tr necesario.

5

Valide el ajuste (el pictograma OK parpadea).

6

Confirme el ajuste.

La confirmación OK se muestra durante 2 s.

Verificación del ajuste de la función de protección

En el modo de ajuste de la función de protección, un ajuste puede ser un valor relativo.

En el modo de lectura de la función de protección, el ajuste es un valor real (por ejemplo, en amperios).

Si desea, por ejemplo, determinar el valor real de una función que se está ajustando como valor relativo antes de validarla:

  1. Pulse el microinterruptor de bloqueo/desbloqueo una vez (la pantalla cambia al modo de lectura en la función que se está ajustando actualmente e indica el valor de configuración real).

  2. Pulse de nuevo el microinterruptor (la pantalla vuelve al modo de ajuste de la función que se está ajustando).

Ejemplo de verificación de un ajuste de la función de protección

En la tabla siguiente se muestra, a modo de ejemplo, la verificación del ajuste para el disparo Isd de la protección de corto retardo en una unidad de control MicroLogic 5.2 que se está ajustando:

Paso

Acción

Empleo de

Visualización

1

La pantalla está en el modo de ajuste en la función Isd:

  • Aparece el pictograma .

  • El ajuste de disparo Isd se expresa en múltiplos de Ir.

2

Bloquee el ajuste:

  • La pantalla pasa al modo de lectura de ajuste en la función Isd (aparece el pictograma ).

  • El ajuste del disparo Isd es un valor (715 A en el ejemplo).

3

Desbloquee el ajuste:

  • La pantalla vuelve al modo de ajuste en la función Isd.

  • Aparece el pictograma .

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?