DOCA0188ZH-03

MicroLogic 保护功能的设置

警告
意外脱扣或脱扣故障的危险
保护设置调节必须由具备相应资质的电气人员完成。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

使用旋钮设置保护功能

使用调节旋钮设置以下保护功能:

  • MicroLogic 5 脱扣单元的 IrIsd 吸合电流

  • MicroLogic 6 脱扣单元的 IrIg 吸合电流

  • 集成有接地漏电保护功能的 MicroLogic IΔn 脱扣单元的 Ir7 吸合电流

转动旋钮时,同时还会引起:

  • 选择为旋钮分配的保护功能的屏幕

  • 解锁(如有必要)挂锁(导航界面处于保护功能设置模式)

  • 将分配给旋钮的保护功能设置为旋钮和屏幕上指示的值。

在键盘上设置保护功能

使用键盘微调保护功能:

  • 设置值不得超过旋钮所指示的值。

  • 所有保护功能设置都可以通过键盘访问。

连续按下 键,可滚动显示保护功能屏幕。这种滚动是循环的。

使用 导航键,在保护功能设置间导航。

  • 使用 键选择要设置的功能:

    • 向上的箭头指示所选择的功能。

    • 向下的箭头指示相。多个向下的箭头指示设置为相同值的所有相(中性线保护设置除外)。

    • 这种滚动是循环的。

  • 在键盘上使用 键设置保护功能。

    相关的导航键指示设置选项:

    • :可以按下 键(增大设置值)

    • :可以按下 键(减小设置值)

    • :可以按下两个 键中的一个

设置确认

通过键盘设置的保护功能值必须:

  1. 通过按一次 键验证(显示屏上的 OK 图形符号闪烁)

  2. 然后,通过再次按 键的方式来确认(文本 OK 显示 2 秒)。

注: 使用旋钮设置时,不需要任何验证/确认操作。

使用旋钮预设保护功能的示例

下表显示了如何预设和设置额定电流为 100 AMicroLogic 5.2 脱扣单元上的长延时保护 Ir 吸合电流。

按下 键,滚动显示测量屏幕。

按下 导航键,为每个相选择测量屏幕。

步骤

操作

使用

显示

1

Ir旋钮设置到最大值(挂锁自动解锁)。

向下的箭头指示全部三个相(每个相上的设置相同)。

2

Ir旋钮转至高于所需值的设置。

3

预设完成:

  • 如果吸合电流设置值正确(在该示例中,为 175 A),则退出设置程序(不需要验证)。

    长延时保护 Ir 吸合电流被设置为 175 A。

  • 如果吸合电流设置值不合适,则在键盘上微调。

4

在键盘上设置 Ir所需的确切值(以 1 A 为增量)。

5

验证设置(OK 图形符号闪烁)。

6

确认设置。

确认 OK 显示 2 秒。

在键盘上设置保护功能的示例

下表显示了如何设置 MicroLogic 5.2 脱扣单元上的长延时保护 tr 时间延迟。

按下 键,滚动显示屏幕。

按下 导航键,为每个相选择屏幕。

步骤

操作

使用

显示

1

如果显示 图形符号,则解锁保护设置。

2

选择保护功能设置模式。

3

选择 tr 功能:向上箭头移动到 tr 下方。

4

在键盘上设置所需的 tr值。

5

验证设置(OK 图形符号闪烁)。

6

确认设置。

确认 OK 显示 2 秒。

保护功能设置验证

在保护功能设置 模式中,设置可以是相对值。

在保护功能显示 模式中,设置为实际值(比如,单位为安培)。

例如,为了确定当前被设置为相对值的功能的实际值,在验证设置前,应:

  1. 按一次锁定/解锁微动开关 (显示切换到当前正被设置的功能的显示模式,并且指示实际设置值)。

  2. 再次按下 微动开关,(显示回到当前正被设置的功能的设置模式)。

保护功能设置验证示例

下表举例说明了在当前正被设置的 MicroLogic 5.2 脱扣单元上短延时保护 Isd 吸合电流的设置验证:

步骤

操作

使用

显示

1

显示 Isd 功能的设置模式:

  • 显示 图形符号。

  • IIsd 吸合电流设置值为 Ir 的倍数。

2

锁定设置:

  • 显示切换到 Isd 功能的设置显示 模式(显示 图形符号)。

  • Isd吸合电流设置为数值(在该示例中,为 715 A)。

3

解锁设置:

  • 显示回到 Isd 功能的设置模式。

  • 显示 图形符号。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.