DOCA0188ES-03

Protección instantánea

Presentación

La protección instantánea en las unidades de control MicroLogic 6 E-M protege todo tipo de aplicaciones de motor contra corrientes de cortocircuito de muy alta intensidad.

Principio de funcionamiento

La protección instantánea es fija: el valor de umbral de disparo se determina mediante la intensidad nominal de la unidad de control. La protección es instantánea.

Curva de disparo:

Los parámetros de protección instantánea son:

  • A: Rango de ajuste de unidad de control In

  • F: Disparo de protección instantánea Ii

Valor de umbral de disparo Ii

El valor del disparo Ii está determinado directamente por la intensidad nominal In de la unidad de control y se expresa en × In.

Valor del disparo Ii de acuerdo con el valor nominal In MicroLogic de la unidad de disparo (rango de precisión +/-10 %).

Intensidad nominal In (A)

25

50

80

150

220

320

500

Disparo instantáneo (A)

425

750

1200

2250

3300

4800

7500

El tiempo de retención es de 0 ms.

El tiempo máximo de corte es de 30 ms.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?