DOCA0188ZH-03

瞬时保护

简介

MicroLogic 6 E-M 脱扣单元的瞬时保护用于保护各种类型的电机应用不受到极高强度短路电流的损害。

工作原理

瞬时保护是固定的:吸合电流值由脱扣单元额定值决定。这种保护是瞬时的。

脱扣曲线:

瞬时保护参数有:

  • AIn 脱扣单元设置范围

  • FIi 瞬时保护吸合电流

Ii 吸合电流值

Ii 吸合电流值直接由脱扣单元 In 额定值决定,并且为 In 的倍数。

根据 MicroLogic 脱扣单元 In 额定值的 Ii 吸合电流值 (精度范围 +/-10%)。

In额定值 (A)

25

50

80

150

220

320

500

瞬时吸合电流 (A)

425

750

1200

2250

3300

4800

7500

保持时间为 0 毫秒。

最大分断时间为 30 毫秒。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?