DOCA0213ES-02

Prueba de comunicación

El usuario puede probar la comunicación entre todos los módulos ULP conectados al módulo BSCM Modbus SL/ULP. No hay botón físico. Conéctese a EcoStruxure Power Commission y haga clic en Buscar para iniciar la prueba de comunicación entre todos los módulos ULP conectados al módulo BSCM Modbus SL/ULP durante 15 segundos.

Durante la prueba, todos los módulos ULP siguen funcionando con normalidad.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?