Protección contra escritura
Descripción general
ADVERTENCIA |
|---|
|
RIESGO DE DISPARO IMPREVISTO O FALLO DE DISPARO
Los ajustes de regulación de las protecciones solo
deberán ser realizados por personal eléctrico cualificado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
Las modificaciones remotas de los registros Modbus pueden ser peligrosas para el personal cercano al interruptor automático o bien pueden causar daños en el equipo si se cambian los ajustes de protección. Por lo tanto, los comandos de control remoto están protegidos por hardware y software.
Protección de software
Para evitar un cambio involuntario en la configuración de MicroLogic, las modificaciones remotas de los registros Modbus están protegidas por:
-
una sólida estructura de datos y un conjunto de registros Modbus dedicados
-
un esquema de contraseña de perfil de usuario
Esta combinación se denomina interfaz de comandos. Si no se cumple, da como resultado un código de error y la operación no se realiza. La protección por hardware siempre tiene prioridad sobre la protección por software.
ADVERTENCIA