Comandos de contadores
Preajustar contadores
El usuario puede leer los valores de los contadores de los registros del 571 al 578.
Para preajustar los contadores, el usuario debe configurar los registros de comandos de la siguiente forma:
| Dirección | Registro | X | Unidad | Tipo | Rango | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
42638 |
Código de comando = 42638 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
22 |
Número de parámetros (bytes) = 22 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4353 |
Destino = 4353 (0x1100) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador |
|
0x1F45 |
8006 |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
0-65534 = preajustar el valor del contador OF 65535 = no preajustar el contador OF |
|
0x1F46 |
8007 |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
0-65534 = preajustar el valor del contador SD 65535 = no preajustar el contador SD |
|
0x1F47 |
8008 |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
0-65534 = preajustar el valor del contador SDE 65535 = no preajustar el contador SDE |
|
0x1F48 |
8009 |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
0-65534 = preajustar el valor del contador de comandos de apertura del interruptor automático 65535 = no preajustar el contador de comandos de apertura del interruptor automático |
|
0x1F49 |
8010 |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
0-65534 = preajustar el valor del contador de comandos de cierre del interruptor automático 65535 = no preajustar el contador de comandos de cierre del interruptor automático |
|
0x1F4A |
8011 |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
0-65534 = preajustar el valor del contador de comandos de restablecimiento del interruptor automático 65535 = no preajustar el contador de comandos de restablecimiento del interruptor automático |
Configurar umbrales
El usuario puede leer los valores de los umbrales de los registros 581 a 582.
Para configurar los umbrales, el usuario debe configurar los registros de comandos de la siguiente manera:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
42639 |
Código de comando = 42639 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
22 |
Número de parámetros (bytes) = 22 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4353 |
Destino = 4353 (0x1100) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador |
|
0x1F45 |
8006 |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
0-65534 = valor del umbral del contador OF 65535 = no cambiar el umbral del contador OF |
|
0x1F46 |
8007 |
1 |
– |
INT16U |
65535 |
65535 (no se ha configurado ningún umbral para el contador SD) |
|
0x1F47 |
8008 |
1 |
– |
INT16U |
65535 |
65535 (no se ha configurado ningún umbral para el contador SDE) |
|
0x1F48 |
8009 |
1 |
– |
INT16U |
65535 |
65535 (no se ha configurado ningún umbral para el contador de comandos de apertura del interruptor automático) |
|
0x1F49 |
8010 |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
0-65534 = valor del umbral del contador de comandos de cierre del interruptor automático 65535 = no cambiar el umbral del contador de comandos de cierre del interruptor automático |
|
0x1F4A |
8011 |
1 |
– |
INT16U |
65535 |
65535 (no se ha configurado ningún umbral para el contador de comandos de restablecimiento del interruptor automático) |