Configuración
Para configurar el módulo BSCM Modbus SL/ULP, use un PC que ejecute EcoStruxure Power Commission (EPC) y esté conectado a la Service Interface, a una interfaz de comunicación IFE o a un Panel Server.
Con el software EPC, se puede configurar:
-
Los parámetros Modbus del módulo BSCM Modbus SL/ULP.
-
El número máximo de aperturas y cierres del interruptor automático.
-
El número máximo de cierres del mando eléctrico comunicante.
-
El modo de restablecimiento del mando eléctrico comunicante.
-
La actualización del firmware.
-
La dirección Modbus.
Configuración de la dirección BSCM Modbus
En el modo único Modbus SL y el modo Modbus SL y ULP, configure la dirección BSCM Modbus mediante el conmutador rotativo de la dirección Modbus de la parte frontal del módulo BSCM Modbus SL/ULP:
-
De forma predeterminada, el conmutador rotativo de la dirección Modbus está ajustado en la posición 0. La posición 0 del conmutador rotativo de la dirección Modbus corresponde de manera predeterminada a la dirección BSCM Modbus 99. La posición 0 del conmutador rotativo de la dirección Modbus permite ajustar la dirección BSCM Modbus del 1 al 99 mediante:
-
El software EcoStruxure Power Commission
-
La pantalla MicroLogic 5 o 6.
-
-
Las posiciones del conmutador rotativo de la dirección Modbus 1 a D corresponden a las direcciones BSCM Modbus 1 a 13. Si la dirección BSCM Modbus se ajusta de 1 a 13 mediante el conmutador rotativo de la dirección Modbus, la dirección BSCM Modbus no se podrá establecer mediante el software EcoStruxure Power Commission o la pantalla MicroLogic 5 o 6.
Configuración de los parámetros de BSCM Modbus
Los parámetros Modbus del módulo BSCM Modbus SL/ULP se pueden configurar con las siguientes interfaces:
-
el conmutador rotativo de la dirección Modbus del módulo BSCM Modbus SL/ULP
-
la pantalla MicroLogic 5 o 6
-
el software EcoStruxure Power Commission (EPC)
En la siguiente tabla se indica qué interfaz se puede utilizar para definir cada parámetro:
| Parámetros | Valor | Ajuste de fábrica | Ajuste en el módulo BSCM Modbus SL/ULP | Ajuste en la unidad de control MicroLogic 5 o 6 | Ajuste en el software EPC |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bloqueo remoto |
|
Deshabilitado |
– |
– |
✔ |
|
Dirección |
1–99 |
99 |
✔ (1) |
✔ |
✔ |
|
Velocidad de transmisión |
|
19200 |
– |
✔ |
✔ |
|
Paridad |
|
Par |
– |
✔ |
✔ |
|
Bit de parada |
|
1 |
– |
– |
✔ |
|
Activación de Modbus SL Auto Go |
|
Habilitado |
– |
✔ (2) |
✔ |
|
(1) La dirección de Modbus solo se puede establecer de 1 a 13. (2) Para activar la función Modbus SL Auto Go con la unidad de control MicroLogic 5 o 6, establezca la velocidad de transmisión en Auto. |
|||||
Bloqueo remoto
El usuario puede habilitar o deshabilitar los comandos de control remoto que se envían a través de la red Modbus al módulo BSCM Modbus SL/ULP y el resto de módulos de la IMU. No hay botón de bloqueo físico. Utilice el parámetro de bloqueo remoto disponible en el software EcoStruxure Power Commission.
Para obtener más información, consulte la ayuda en línea de EcoStruxure Power Commission.
Función Modbus SL Auto Go
Si la función Modbus SL Auto Go está habilitada, el módulo BSCM Modbus SL/ULP detecta automáticamente la velocidad y la paridad de la red de comunicación. El algoritmo de detección de velocidad automática prueba las velocidades de transmisión en baudios y las paridades disponibles y detecta automáticamente los parámetros de la red de comunicación Modbus Serial Line. El cliente Modbus debe enviar al menos 36 tramas por la red de comunicación Modbus Serial Line a fin de permitir que el algoritmo de detección de velocidad automática funcione.
El formato de transmisión es binario con un bit de inicio, ocho bits de datos, un bit de parada en caso de paridad par o impar, o dos bits de parada en caso de no haber paridad.
Si el algoritmo de detección de velocidad automática no detecta los parámetros de la red, se recomienda seguir este procedimiento:
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Envíe una solicitud de Leer registro múltiple (código de función 0x03) al servidor con el ID de servidor del módulo BSCM Modbus SL/ULP, en cualquier dirección y para cualquier número de registros. |
|
2 |
Envíe esta solicitud al menos 36 veces. |
Configuración del mando eléctrico comunicante
ATENCIÓN |
|---|
|
RIESGO DE CIERRE REPETIDO POR DEFECTO ELÉCTRICO
La reconfiguración del módulo BSCM Modbus SL/ULP solo debe llevarla a cabo el personal eléctrico
cualificado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
|
De forma predeterminada, el mando eléctrico comunicante solo puede restablecerse localmente, y el restablecimiento automático está deshabilitado. Para autorizar el restablecimiento remoto, el modo de restablecimiento del mando eléctrico comunicante se puede configurar con:
-
El software EcoStruxure Power Commission
-
La red de comunicación
-
Habilitar restablecimiento incluso si SDE para autorizar el restablecimiento del mecanismo por medio de la red de comunicación, incluso después de un disparo por fallo eléctrico.
-
Habilitar restablecimiento automático para autorizar el restablecimiento automático después del disparo de MN, la liberación del disparo de MX o el botón push-to-trip.
-
Habilitar restablecimiento incluso si SDE y Habilitar restablecimiento automático para autorizar el restablecimiento automático incluso después de un disparo por fallo eléctrico.
ATENCIÓN