Comandos de control del interruptor automático
Abrir el interruptor automático
Para abrir el interruptor automático, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
904 |
Código de comando = 904 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
10 |
Número de parámetros (bytes) = 10 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4353 |
Destino = 4353 (0x1101) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador |
Cerrar el interruptor automático
Para cerrar el interruptor automático, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
905 |
Código de comando = 905 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
10 |
Número de parámetros (bytes) = 10 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4353 |
Destino = 4353 (0x1101) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador |
Restablecer el interruptor automático
Para restablecer el interruptor automático, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
906 |
Código de comando = 906 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
10 |
Número de parámetros (bytes) = 10 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4353 |
Destino = 4353 (0x1101) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador |
Habilitar/inhibir una orden de cierre de interruptor automático
Para habilitar o inhibir una orden de cierre del interruptor automático, ajuste el registro de comandos de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
910 |
Código de comando = 910 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
13 |
Número de parámetros (bytes) = 13 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4353 |
Destino = 4353 (0x1101) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
1 |
|
|
0x1F46 |
8007 |
– |
– |
INT16U |
– |
Origen del comando: 256 = comando enviado a través de la interfaz de comunicación (IFM o IFE) |
Habilitar/deshabilitar restablecimiento automático
El usuario puede leer los parámetros de restablecimiento automático en el registro 564 (bit 3).
Para habilitar/deshabilitar el restablecimiento automático, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
42636 |
Código de comando = 42636 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
Número de parámetros (bytes) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4353 |
Destino = 4353 (0x1101) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
0 = el restablecimiento automático no está habilitado. 1 = el restablecimiento automático está habilitado. |
Habilitar/deshabilitar el restablecimiento incluso si SDE
El usuario puede leer los parámetros de restablecimiento en el registro 564 (bit 4).
Para habilitar/deshabilitar el restablecimiento incluso si SDE, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
42637 |
Código de comando = 42637 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
Número de parámetros (bytes) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4353 |
Destino = 4353 (0x1101) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
0 = el restablecimiento no se habilita si SDE = 1. 1 = el restablecimiento no se habilita incluso si SDE = 1. |