Comandos genéricos
Cambiar estado de salida
El comando se usa para cambiar el estado de las salidas digitales del módulo IO asignadas como salidas definidas por el usuario con el software EcoStruxure Power Commission.
Para cambiar el estado de salida, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
1672 |
Código de comando = 1672 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
13 |
Número de parámetros (bytes) = 13 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
– |
Destino =
|
|
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
1 |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
INT16U |
1-3 |
Número de salida
|
|
0x1F46 |
8007 |
– |
INT16U |
– |
Valor que se ajustará:
|
Restablecer alarma de módulo IO
Las alarmas se pueden leer en el registro de estado de alarma.
Para restablecer alarmas de módulo IO, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
41099 |
Código de comando = 41099 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
10 |
Número de parámetros (bytes) = 10 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
– |
Destino =
|
|
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
1 |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador |
Habilitar/deshabilitar comandos simples
Para habilitar o deshabilitar los comandos simples, establezca los registros de comandos de la siguiente manera:
|
Dirección |
Registro |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
41100 |
Código de comando = 41100 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
11 |
Número de parámetros (bytes) = 11 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
– |
Destino =
|
|
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
1 |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
INT16U |
– |
MSB: Habilitar o deshabilitar:
LSB: 0 (no utilizado) |
Confirmar salida con enclavamiento
Para confirmar la salida con enclavamiento, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
41102 |
Código de comando = 41102 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
11 |
Número de parámetros (bytes) = 11 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
– |
Destino =
|
|
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
1 |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
INT16U |
– |
MSB:
LSB: 0 (no utilizado) |
Restablecer valores mínimos/máximos de entrada analógica
Los valores máximo y mínimo de entrada analógica se pueden leer en los registros de entrada analógica.
Para restablecer los valores mínimo/máximo de entrada analógica, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
42890 |
Código de comando = 42890 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
10 |
Número de parámetros (bytes) = 10 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
– |
Destino =
|
|
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
1 |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador |